This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:TivaC launchpad USB 连接和供电问题。 谢谢!

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/629044/ek-tm4c123gxl-tivac-launchpad-usb-connection-and-powering-questions-thanks

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:AFE4490SPO2EVMTM4C123TM4C123GH6PM

 尊敬的 TI 专家:

我尝试通过   USB 端口连接 Arm TivaC LaunchPad 和 AFE4490SPO2EVM、以获取数据。 问题如下:

1) 1)能否将 Launchpad 与 EVM 连接并将 Launchpad 配置为 USB 主设备?

2) 2)如何为 Launchpad 供电? 由于 Launchpad 上有两个 USB 端口、我能否使用一个端口连接 EVM、使用另一个端口供电? 或者我需要使用外部电池、如何使用?

非常感谢。 等待回复、因为我们需要确定解决方案并立即购买产品。

最好

Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackie、
    我不熟悉 AFE4490SPO2EVM、因此无法回答太多问题。 TM4C123 MCU 可用作 USB 主机。 请参阅 www.ti.com/.../spmu296.pdf 上的用户指南。 根据外部 USB 器件所需的电流大小、您可以通过调试 USB 端口为 LaunchPad 和外部 USB 器件供电。 另请查看此帖子以了解更多信息。 e2e.ti.com/.../1278330
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jackie Jackie"]尝试通过    USB 端口将 Arm TivaC LaunchPad 连接到 AFE4490SPO2EVM、以获取数据

    和更高版本:

    [报价用户="Jackie Jackie"]我们需要确定解决方案立即购买产品,因此等待回复

    您的第二个报价 "需要确定-然后(可能)购买"是否与您的第一个报价"尝试连接?"相反?   "尝试"是否建议了一种同时采用硬件和软件的"主动方法"?   然而、引述2表明您的"尝试"只是"理论上的"(完全没有描述)。

    没有提到任何数据精度或速率规格-通常(某些)规格"发挥作用"-减去信息不可能通过重点保证进行响应...   选择外部器件时必须考虑"好"、但此类解释保持"沉默"、它(再次)混淆了"严肃"的技术响应...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回复。

    只需进一步确认您提到的选项:

    要为 LaunchPad 供电、我可以通过调试 USB 将 PC 与 LaunchPad 相连

    同时、通过另一个 USB 接口(左侧)将 LaunchPad (主机模式)与另一个 USB 设备连接

    是这样吗? 由于 launchpad 上同时使用两个 USB 接口、一个用于供电(调试 USB)、另一个用于通信(器件 USB 端口)?

    您能否检查可行性? 谢谢!

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

     您将需要使用0欧姆电阻器填充 R25和 R29。 请了解您的器件是否可以自供电。 如果您需要主机来供电、请参阅 LaunchPad 用户指南中有关 USB 连接的以下内容。

    TM4C123GH6PM 目标器件还支持 USB 嵌入式主机和 On-The-Go (OTG)

    功能。 可通过将 R25和 R29组装为0 Ω 电阻器来启用 OTG 功能。 这些

    电阻器将 USB ID 和 USB VBUS 信号连接到 PB0和 PB1。 当这些电阻器被组装时、

    PB0和 PB1必须保持在各自的 USB 引脚模式配置中、以防止器件损坏。 PB0

    J1 BoosterPack 接头上也存在 PB1和 PB1。 因此、如果组装 R25或 R29、请小心

    不能将这些信号与 BoosterPack 信号相冲突。

    对于自供电的 USB 器件、可以采用相同的方式启用 USB 嵌入式主机操作。

    用作 USB 主机时提供电源需要具有电源开关功能的 BoosterPack

    连接器。 除 D+和 D-外、所有 USB 主机信号都可在 BoosterPack 接口上使用

    仅在 USB micro-A/-B 连接器和两个相邻测试点上可用。

    如果您要使用调试 USB 为用作主机的设备 USB 供电、请参阅以下文章。

    e2e.ti.com/.../1278164

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    很好、这对我们有很大帮助。

    只需对 OTG/主机功能的详细信息有疑问、如下所示:

    在 OTG 模式下、组装 R25、R29 (零欧姆)将 USB ID/Vbus 连接到 MCU 引脚的 PB0/PB1。
    但是、'PB0和 PB1必须保持在相应的 USB 引脚模式配置中以防止器件损坏'意味着什么?

    2.在主机模式下、对于自供电的 USB 设备、是否可以以相同的方式启用'USB 嵌入式主机操作'意味着:也要组装 R25/29?

    3.在主机模式下、"作为 USB 主机供电时需要具有电源开关和适当连接器的 BoosterPack "、这意味着什么?

    在您与我共享的以下帖子中,USB 主机可以通过调试 USB 电缆(将 H18连接到 H19)或其引脚(连接外部5V 电源)获得电源。 这些解决方案与"具有电源开关和适当连接器的 BoosterPack"有何不同?

    e2e.ti.com/.../1278164

    非常详细的问题、但接近我认为的最终解决方案。

    非常感谢您的观看!

    最好
    Jackie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jackie Jackie]1.. 在 OTG 模式下、组装 R25、R29 (零欧姆)将 USB ID/Vbus 连接到 MCU 引脚的 PB0/PB1。
    但是、'PB0和 PB1必须保持在相应的 USB 引脚模式配置中以防止器件损坏'意味着什么?

    这意味着要提醒用户、如果您将 PB0和 PB1重新用于非 USB 功能、那么您可能会与驱动这些引脚的其他驱动器产生驱动冲突。 不要将 PB0/PB1用于非 USB 功能。

    [引用用户="Jackie Jackie]2.. 在主机模式下、对于自供电的 USB 器件、是否可以以相同的方式启用'USB 嵌入式主机操作'意味着:也要填充 R25/29?

    如果您的外部 USB 设备是自供电的、则无需安装 R25/29。

    [引用用户="Jackie Jackie]3. 在主机模式下、"当用作 USB 主机时提供电源需要具有电源开关和适当连接器的 BoosterPack"、这意味着什么?[/quot]

    如果您要为外部 USB 设备供电、则需要通过 J3连接器上的 VBUS 引脚提供5V 电压。 如果您的外部器件不消耗大量电流、您可以使用调试 USB 电源为器件 USB 供电。