This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何下载旧版本的 Tivaware?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565899/tm4c123gh6pm-how-to-download-old-versions-of-tivaware

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我有一个依赖于 Tivaware 旧版本的工程、但我无法在任何位置找到可供下载的版本、即使是从存档中也是如此。  有人可以告诉我可以从哪里下载 TivaWare_C_Series-2.0.1.11577?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Snellr

    TM4C 的旧版本未存档。 自2.0.1.11577以来、该软件中已有许多错误修复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应商的评论是"典型"但不令人满意。  (按"典型"分类-我们已经知道(其他) ARM 供应商也会做出类似的响应... Amit 始终致力于满足!)

    学习的课程:每个客户端-用户都必须"安全地存储"所有代码和库元素-供将来(甚至意外-尤其是意外)使用!

    看来、"重铸"您对"通用用户"(此处)的吸引力、并将您所需的软件版本发布(升级)到(容易注明)主题行"主题行"、这将证明是"最佳选择"。

    如果您与供应商的当地办事处有"关系"-(有时)他们(可能)"拉住兔子(甚至是过去的代码版本)。 从(红色)帽子上取下。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使在供应商对旧版本的可用性表示不满意(有些人会出于上述 OP 的原因而维护这些版本)时、当您询问时、您有时会发现它们"丢失"。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Amit Ashara"]自2.0.1.11577[/quot]起,软件中已有许多错误修复

    毫无疑问、但更新库可能会使 OP 的变更范围按数量级增加。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert

    否 修复程序位于 API 和驱动程序文件中。 调用结构体和返回没有改变。 因此、我认为这些更改不应影响应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Amit Ashara"> TM4C 的网页上未存档旧版本。 [/引用]当需要对最初由不同开发人员编写的现有产品进行更改时、明智的第一步是证明您可以在进行任何更改之前重新构建完全原始的可执行文件。 因此、您需要能够获得使用的原始工具。

    例如、我需要更改 LM3S2D93的 SYS/BIOS 程序。 原始项目使用的 TI ARM 编译器、SYS/BIOS 和 XDCtools 的版本均可从 TI 网站下载、即使它们不再是"最新"版本也是如此。 幸运的是、原始项目中使用的 LM3S StellarisWare 版本仍然是"最新的"版本、因此仍可下载。

    为什么 TivaWare 和 StellarisWare 只允许下载"最新"版本、与其他 TI 工具不同?

    [引用 user="Amit Ashara"]自2.0.1.11577[/quot]以来,该软件中已有许多错误修复。相反,是否有任何更改会破坏最初为 TivaWare 2.0.1.11577编写的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit 唯一不会影响应用程序的方法是没有更改。

    让我来规划一个场景

    测试和现场经验显示了一个以前未检测到的边沿案例。 在这种情况下、需要更改应用程序的隔离区域中一个源文件中的清单常量。

    对于旧库、这将需要更改该常数、对该文件和任何被认为适当的子段进行回归测试、并对整个应用程序的某些部分进行回归测试。 如果产品是列出的代理、且更改很小、则您可以限制重新测试的数量。

    如果替换库、则现在需要对使用该代码的应用程序的每个模块和部分进行回归测试。 您必须检查先前版本中的任何错误的解决方法、并确保至少不会引入问题。 您很可能必须重新测试完整的应用程序、如果产品是列出的代理、他们也可能将此视为主要变更。

    一天或两天的任务将变成月和许多美元。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chester Gillon">当需要对最初由不同开发人员编写的现有产品进行更改时、明智的第一步是证明您可以在进行任何更改之前重新构建完全原始的可执行文件。 因此、您需要能够获取使用的原始工具。[/quot]

    是的、我之前遇到过这方面的问题。

    Chester Gillon 说:
    相反,是否有任何更改会破坏最初为 TivaWare 2.0.1.11577编写的程序?

    基本上是定义上的。

    [引用 user="WilliamJames]*一个没有区别的差异完全没有区别。[/quotes],1.
    我知道来自 Capers Jones 的报价、但它似乎更进一步

    Robert

    1 - William James Quotes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我的——“这个论坛是如何发展的!”    文学符号和学分、表现常量和回归测试-所有这些都有"气泡!"

    即使是天才 Amit、"为无法辩护"(对过去 SW 版本的供应商"拉扯"进行了弱解释)也证明很困难。

    监管机构的入侵是任何/所有试图"证明"过去 SW 版本的拉动行为的真实"旁边的"天伦"!    "代码修复"不能为忠实用户因"影响深远"但"目光短浅"的供应商决策而承受的额外痛苦和成本辩护...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我需要尽可能坦率。 是的、有一些更改、并使用 TivaWare 中的"有限"数量示例进行了测试。 我们对报告的错误所做的修复也基于以前未测试过的示例和条件。 添加的增强功能还导致了应用手册或 TI 参考设计的更新、这些更新是通过 HWREG 宏完成的。

    我同意测试中不会涵盖所有可能的情形。 但是、我们也在尝试将旧版本存档在 Web 上。 这似乎是一项三方任务、但我不容易做出决定。 我们在论坛上强调了这一点、确实有合适的受众、但需要时间。 但是、如果新版本确实会中断任何应用程序、我们也可以推动将旧版本存档在 Web 上、因为它会导致更强的情况;同时尝试解决即将发布的版本中的问题。