This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C129EXL:View Stick 的 pers立场–将现有项目从 Arduino 移动到 TM4C

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566142/ccs-ek-tm4c129exl-persistance-of-view-stick-move-existing-project-from-arduino-to-tm4c

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想将现有 Arduino 项目移至我的 TM4C µC 板。 Arduino 项目文档可在 此处的计算机杂志中找到德语版本。 即使您无法阅读,由于某些状态机图,它仍然很有用。

 

项目环境:

我修复了记忆棒上的 WS2802 LED 灯串。 该条的顶部安装了一个 ADXL335加速计。 我将用手从左向右和从右向左移动斗杆。 在移动过程中,我想通过在正确时刻的右侧打开 LED 来创建可视化显示。 以便我可以利用眼图的持久性从位图文件投影 LED-Picture。

 

有人对我应该如何继续提出一些建议吗? 我可以读取加速计数据,也可以打开/关闭 LED。 但是、我不知道我必须在哪个时刻打开/关闭一个特殊的 LED。 Arduino 项目的算法可在 GitHub 上找到。 链接 u 将在下面找到。 不幸的是,它没有太大帮助。

 

非常感谢

 

 

github.com/.../lichtwischer

https://dl.dropboxusercontent.com/u/64462473/cc.11.20.056-059.pdf

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mert

    Energia 在多个 TI 微控制器上提供 Arduino 类端口。 虽然我不是专家(甚至不是专家)、但我建议您查看 Energia 网页。