This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ESM "EMIF 64位桥接器 I/F ECC"错误(1.84和1.85组)

Guru**** 2443740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628779/tms570lc4357-esm-emif-64-bit-bridge-i-f-ecc-errors-group-1-84-and-1-85

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我查看了 TMS570LC4357 TRM 和数据表、找不到有关 Group1通道84和85错误源错误检测模块的任何信息、这些错误源应该来自 EMIF、但在 TRM 和数据表的任何 EMIF 部分中都没有记录。

有人能向我解释这些错误来源吗? 何时触发它们? 是由 EMIF 本身还是通过互连来决定 t? 相关文档在哪里(在单独的文档中)?

谢谢

盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    对于连接到 EMIF 的外部存储器、无论是异步存储器还是同步存储器、TMS570LC4357都不支持 ECC。 ECC 保护仅在 EMIF 模块和内部互连之间提供。 互连有一个用于 EMIF 模块的64位端口、但是 EMIF 模块只有一个32位总线接口。 因此、中间有一些总线宽度转换逻辑和仲裁逻辑。 ECC 只能用于检查 EMIF 与互连之间的这些逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gael、

    为了在 QJ 帖子上进行详细阐述、EMIF 不支持在任何外部器件上进行 ECC 检查。 然而、到 EMIF 的接口支持对与 EMIF 之间的事务进行 ECC 检查。 即、即使 EMIF 模块不支持 ECC、互连也会生成/评估到 EMIF 的事务的 ECC。

    下图显示了 CPU 和 EMIF 之间接口的基本表示