This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:用于将所有 ePWMx 模块同步到 N2HET1模块时基的 TMS570控制

Guru**** 2538540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565972/ccs-tms570ls1224-tms570-control-for-synchronizing-all-epwmx-modules-to-n2het1-module-time-base

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

如图所示:

该 示波器中的三个波形 为 het1、het2和 etPWM。  黄色波形是 HET 1的 PWM、它的 IO 是 het1_10、它的周期为1000us、占空比为50%。绿色是 het2、与 het1相同、它的 IO 是 het2_8。

橙色表示 EPWM6A、周期为200us、占空比为50%。

现在 、七 个 etPWM 正在同步、但 het moudle 是异步。我们可以缩短 启用 HET1和 HET2之间的时间、以减少两个波形的相位差。 etPWM  和 HET1的相位差与 HET1和 HET2相同。

如图所示:

N2HET1和 N2HET2模块之间有一个专用连接、此连接可实现 N2HET2
以使用 N2HET1_LOOP_SYNC 信号将其自己的时基与 N2HET1的时基同步。

根据用户手册(spnu515b 第1102页、CMS)、该位用于同步多 N2HET。 如果置位(N2HET 是主器件)、N2HET 输出一个信号
来同步从器件 N2HET 的预分频器。 默认情况下、该位复位、这意味着从器件配置。

与 etPWM 鼠标相同、也具有同步信号。

我想知道如何控制两个模块的同步。我设置 PINMMR[25]的位、但这三个模块不同步。

很抱歉,我的英语太差了。如果你不理解我的描述,你可以提供一个例子。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,您的帖子中没有显示您的数字。 如果您将图表保存为 PNG 文件、然后在帖子上"使用富格式"、则可以使用   工具栏中的"插入/编辑媒体"按钮来包含这些图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您要尝试做的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想控制三个同步模块、三个模块是 HET1、HET2和 etPWM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的测试程序:

    e2e.ti.com/.../5078.test_5F00_ePWM.zip

    谢谢。