This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM41L232:关于[CPU9]:LBIST 自动覆盖安全手册,如何在系统上实现。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: RM41L232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628353/ccs-rm41l232-about-cpu9-lbist-auto-coverage-of-safety-manual-how-to-realize-on-the-system

器件型号:RM41L232

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在编写 RM41L232、从其安全手册中、我对 CPU9安全功能一无所知。

那么、在我们的系统中、我们如何实现此安全功能呢?

或者这个硬件上的芯片已经实现了它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lily、

    此功能由硬件启用、不能由软件配置。

    LBIST 诊断基于128位签名捕捉。 对于一个给定的测试、在2^128个可能性中、只有一个代码是有效的。 因此、如果 LBIST 逻辑中存在故障、则极不可能通过该故障生成正确的通过代码。 LBIST 模块采用的循环校验提供了一个自检的固有电平(自动覆盖)、可考虑将其应用于延迟故障诊断。 这意味着客户无需采取任何措施。 LBIST 测试本身将自动测试 LBIST 逻辑。