This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS:使用不带 RTOS 的 Hercules MCU、EMAC (以太网)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628851/compiler-hercules_safety_mcu_demos-use-hercules-mcu-emac-ethernet-without-rtos

器件型号:Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

我想知道、我是否可以在没有 RTOS 的 Hercules 上使用 EMAC (以太网)(SafeRTOS、FreeRTOS……)?  (仅具有以太网驱动程序的 CCS)

我在互联网上进行了研究、并看到 了 HALCoGen 以太网驱动程序、但它是否存在"演示"版本的限制?

http://processors.wiki.ti.com/index.php/HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration

如果有人知道、请给我一个信息。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HalCoGen 中包含的 lwIP 示例代码是 对 savannah.nongnu.org/.../中开放源码 lwIP 代码的修改。鉴于此、它不是经过认证的代码、也不符合 IT 安全标准。 要在安全应用中使用、需要由客户/集成商对其进行审查。

    关于在没有 RTOS 的情况下使用 EMAC/以太网、我不明白为什么它需要 RTOS、但我相信它需要某种形式的定期服务和通知管理。 此实现细节由系统设计决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chuck Daveport
    非常感谢您提供的信息。