This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:Uniflash 不能 n#39;t 解锁调试端口

Guru**** 2915190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EK-TM4C123GXL, LMFLASHPROGRAMMER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566110/tm4c123gh6pm-uniflash-doesn-t-unlock-debug-port

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHEK-TM4C123GXLLMFLASHPROGRAMR

通过弄乱端口 C 并意外地将 JTAG 引脚设置为 GPIO、让我一步一步。  我已经使用 LaunchPad EK-TM4C123GXL 作为调试探针几个月了、直到我弄糊涂端口 C。 很显然、CSS 无法再连接到目标。  已下载 Uniflash v4.1.1078。  随附的 PICS 显示了我的配置和控制台。  我按照调试端口解锁的说明操作、但它不起作用。  解锁完成(无错误)后、所有访问目标的尝试都会引发 "连接到目标时出错"。

我已经多次重复此过程、使用不同的 Uniflash 配置、包括选择 Tiva EK-TM4C123GXL 作为我的器件、但它们都以相同的方式失败;我无法连接到目标。  目标上有一个 LED 指示灯、指示我的程序打开、LED 指示灯亮起、这使我相信我的程序仍在运行、指示复位失败。  我明白为什么我无法访问目标;JTAG 不工作。  我需要知道如何纠正它。

那么、我的问题是如何解锁 JTAG?

提前感谢

Steve

解锁操作无错误完成。

但是,当我尝试读取设备信息时......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    您能否使用 LMFlashProgrammer 进行相同的尝试? 请确保按照应用手册中给出的步骤操作

    www.ti.com/.../spma075.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、
    感谢您的快速回答。 您的答案有效。 使用 LMFlash、我能够解锁调试端口。 您的 Guru 地位是当之无愧的。 再次感谢。

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve

    在此澄清一下、这是您使用的 Uniflash 云版本吗? 与我使用的 Uniflash 独立版相比、UI 看起来有点偏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我该怎么说? 我不打算使用云版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve

    这是我这边的问题:使用的 Uniflash 是云版本、或者您是否在 PC 上安装了相同版本。 因为如果是后者、我需要仔细检查工具是否损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 网站下载了 uniflash.4.1.1078.exe。  下面是关于屏幕:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    在这种情况下、让我尝试一下独立版本。 如果解锁实用程序损坏、这不是一件好事。