Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL, MAX232
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM、 MAX232
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 Tiva 板 EK-TM4C123GXL 与 TM4C123GH6PM 搭配使用、Code Composer Studio 版本:6.1.3.00034
我想运行一个 UART、我已经将一个 MAX232接口连接到引脚 B0和 B1来使用 UART1。
我选择了示例"UART_ECHO"并将其修改为 UART1、端口 B 以及引脚 B0和 B1。
但它只能部分工作。 我得到了前17个字符发送正确(在115200、8、n、1处使用外部终端)、但不能再这样。 我可以将其减少到例如15个字符、这是有效的。
但我完全没有输入运行。 我检查了硬件、情况良好。
我的代码有什么问题?
----------------------------------------
此处是"UART_ECHO.c"的内容:
//
//
// uart_echo.c -从中的 UART 读取数据并向其中写入数据的示例
// 中断驱动方式。
//
//版权所有(c) 2012-2016德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。
//软件许可协议
//
//德州仪器(TI)仅提供和使用此软件
//专门用于 TI 的微控制器产品。 该软件归其所有
// TI 和/或其供应商、受适用版权保护
//法律。 您不能将此软件与"病毒"开源软件结合使用
//软件,以便形成一个更大的程序。
//
//此软件按“原样”提供,且存在所有故障。
//不作任何明示、暗示或法定的保证,包括但
//不限于对适销性和适用性的暗示保证
//此软件的特定用途。 TI 不得以任何方式进行
//情况,对特殊、偶然或从属事件负责
//任何原因造成的损害。
//
//这是 EK-TM4C123GXL 固件包版本2.1.3.156的一部分。
//
//
#include
#include
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/fpu.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/uart.h"
//
//
//! \addtogroup example_list
//!
UART 回波(UART_ECHO)
//!
//! 此示例应用利用 UART 来回显文本。 第一个 UART
//! (连接到评估板上的 USB 调试虚拟串行端口)
//! 将配置为115、200波特、8-n-1模式。 接收到的所有字符
//! UART 被发送回 UART。
//
//
//
//
//驱动程序库遇到错误时调用的错误例程。
//
//
#ifdef 调试
无效
_error__(char * pcFilename、uint32_t ui32Line)
{
}
#endif
//
//
// UART 中断处理程序。
//
//
无效
UARTIntHandler (空)
{
uint32_t ui32Status;
//
//获取中断状态。
//
ui32Status = ROM_UARTIntStatus (UART1_base、true);
//
//清除已发出的中断。
//
ROM_UARTIntClear (UART1_BASE、ui32Status);
//
//在接收 FIFO 中有字符时循环。
//
while (ROM_UARTCharsAvail (UART1_base))
{
//
//从 UART 读取下一个字符并将其写回 UART。
//
ROM_UARTCharPutNonBlocking (UART1_BASE、
ROM_UARTCharGetNonBlocking (UART1_BASE);
//
//闪烁 LED 以显示字符传输正在发生。
//
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_2、GPIO_PIN_2);
//
//延迟1毫秒。 每个 SysCtlDelay 大约为3个时钟。
//
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/(1000 * 3));
//
//关闭 LED
//
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_2、0);
}
}
//
//
//向 UART 发送字符串。
//
//
无效
UARTSend (const uint8_t * pui8缓冲器、uint32_t ui32计数)
{
//
//循环,同时有更多字符要发送。
//
while (ui32Count---)
{
//
//将下一个字符写入 UART。
//
ROM_UARTCharPutNonBlocking (UART1_base、* pui8Buffer++);
}
}
//
//
//此示例演示了如何将一串数据发送到 UART。
//
//
内部
main (空)
{
//
//为中断处理程序启用怠惰堆栈。 这允许使用浮点
//在中断处理程序中使用的指令,但代价是
//额外的堆栈用法。
//
ROM_FPUEnable();
ROM_FPULazyStackingEnable();
//
//将时钟设置为直接从晶体运行。
//
ROM_SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_XTAL_16MHz);
//
//启用用于板载 LED 的 GPIO 端口。
//
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
//
//为 LED 启用 GPIO 引脚(PF2)。
//
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_2);
//
//启用此示例使用的外设。 =>将端口 B 更改为 UART1
//
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART1);
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
//
//启用处理器中断。
//
ROM_IntMasterEnable();
//
//将 GPIO A0和 A1设置为 UART 引脚。 =>将 UART1的 B0和 B1更改为 B0
//
GPIOPinConfigure (GPIO_PB0_U1RX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB1_U1TX);
ROM_GPIOPinTypeUART (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
//
//将 UART 配置为115、200、8-N-1操作。
//
ROM_UARTConfigSetExpClk (UART1_base、ROM_SysCtlClockGet ()、115200、
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));
//
//启用 UART 中断。
//
ROM_IntEnable (INT_UART1);
ROM_UARTIntEnable (UART1_base、UART_INT_RX | UART_INT_RT);
//
//提示输入文本。
//
UARTSend (((uint8_t *)"-Enter-text-34567abc "、17);
//
//循环通过 UART 永久回显数据。
//
while (1)
{
}
}