This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:使用 UART3后连接目标时出错

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LMFLASHPROGRAMMER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565756/ccs-ek-tm4c123gxl-error-connecting-target-after-using-uart3

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLMFLASHPROGRAMRTM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

朋友们、您好!

我遇到了一个大问题。 我与 TM4C123GXL 合作执行一个项目、下周就要完成。 现在、我的 UART 端口从 UART1更改为 UART3。 在我刷写电路板上的程序时、UART3中会发送一些内容、但在完成之后、我无法再将任何内容连接到电路板。 不带 CSS、也不带 LMFlashProgrammer 或 UniFlash。  

每次响应 Cortex_M4_0:连接到目标时都会出现错误

我在器件管理器中看到该板。 (请查看下面的内容)它仍会通过 UART3在 PC7上发送消息。

第一次从我的朋友那里得到同样的板。 我刷写了它、它仍然是同一个问题。  

可能是因为我使用了标头 :#include
不是: #include

我在第二个问题上遇到了一些问题、谷歌告诉我、我也可以使用第一个问题。

那么、您是否知道是否可以在不使用 UniFlash 擦除存储器的情况下进行出厂复位等 因为它不起作用。 :(

请帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Anton

    如以下帖子中所述

    e2e.ti.com/.../566110

    用户已使用 LMFlashProgrammer 和应用手册来使电路板正常工作。

    现在、为了确定电路板锁定的原因、您能否附加代码文件进行分析?