This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:UDMA 是否可用于读取~40MHz 像素端口?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566074/ek-tm4c123gxl-can-be-udma-used-to-read-40-mhz-pixel-port

器件型号:EK-TM4C123GXL

我在另一个主题中讨论了这一点、但与此同时、我了解了人们对 DMA 和 GPIO 引脚所做的各种有趣的事情。 例如、在没有显卡的情况下、将生成800x600 VGA 视频信号、由于在 STM32板上 DMA 处理得很好、因此启用了该信号:

http://cliffle.com/article/2015/06/06/pushing-pixels/

必须指出的是、此 VGA 信号所需的40MHz 是通过将 CPU 速度160 MHz 除以4获得的。 Tiva 为80MHz、因此这意味着启动时不执行。

我想做相反的–时钟频率为27MHz 的读取像素端口、但让我们将此40MHz 作为 STM32和 Raspberry Pi 2支持的有意义的速度(网络上有一个测试页面)。 有可能吗? 我对 Tiva 和 MSP430非常热情、希望选择它、而不是 STM32或 RPi2。

虽然我不会为这个特定的任务选择它、但对 MSP430的速度值也感兴趣。


(ADV7181C 的像素端口格式: imgur.com/a/6yeYx)

此致、

Sebastian