This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C129 -如何获得0%和100%占空比?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628721/tm4c1294ncpdt-tm4c129---how-to-get-0-and-100-duty-cycles

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

是否有人知道如何基于 TM4C129获得0%和100%占空比 PWM? 或者、是否有任何示例可生成0%占空比(始终为低电平)和100%占空比(始终为高电平)信号? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得此类"极端值"(100%或0%占空比) PWM 始终是(许多)此类 ARM 设计的 MCU 面临的挑战。

    "add-on"硬件和"added"软件都可以解决以下问题:

    • 硬件-采用一个栅极、这样 MCU 的"正常"PWM 信号可被"阻断"(从而产生0%占空比)或"强制高电平"(产生100% PWM)
    • 软件-添加代码来检测(0)或100%占空比-并将 PWM 输出引脚重新配置为 GPIO -然后清除(0%)或设置(100%)。   当需要非极端占空比时-切换回 PWM 配置。

    应该注意的是、大多数"外部器件"通常会"接受"99%的 PWM 占空比和1%的 PWM 占空比、作为"极端值"的替代方案。   许多 ARM 供应商器件都受到这种限制...