This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:HALCOGEN 4.7.0未在项目文件中编写正确的版本

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628386/rm48l952-halcogen-4-7-0-is-not-composing-the-right-version-in-the-project-file

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、

我将我的环境更新为新的 HALCOGEN v4.7.0、并为 RM48L952生成了一个新的项目。 在我完成文件生成后、我保存了项目并打开了.prj 文件以验证版本、它显示了版本 v4.6.0、这是不正确的。



RM48x
RM48L952ZWT
Y2 DIL
TI


04.06.00

非常感谢

Thiago Esteves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thiago 您好!

    这是 v4.7.0版本中发现的一个问题、即即使工具已更新、工程文件中也会错误地指示版本。 我认为这不会影响生成的代码或已实施的修复程序。 同时、我还将在此复制我们的软件销售线索、以便他知道、如果他想就您看到的问题发表任何进一步的评论或提出问题、他会知道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiago、

    我同意 Chuck 的说法、即对生成的源代码没有影响。