请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DK-TM4C129X
工具/软件:TI-RTOS
你好
我正在尝试使用 USB 重新连接。
我有一个处理所有 USB Tx 的任务。
它位于邮箱中、等待直到弹出消息、并通过常用的 USBDCDC 处理程序发送。
断开电缆连接后、"消息"任务被"消息"信标阻止、只有此时才会出现在 ROV 中。
邮箱为空、我正在调用 Semaphore_post 来释放 USB_Tx 信标。
如果有任何帮助、我将不胜感激。
代码:
while (1)
{
Mailbox_pend (MSGQ、&Message、BIOS_Wait_forever);
SendResponse (Message.MessageID);
…
}