This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用汇编启用全局中断

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565826/global-interrupt-enable-using-assembly

您好!

我有两个问题:

1-我正在使用 C 编写中断代码,但 我需要使用汇编指令 CPSIE 启用全局中断,我如何在 C 程序中编写此指令, 我正在使用 Code Composer Studio。

2-要清除中断标志 ,我使用 GPIOICR,但在其描述中,“向 GPIOICR 寄存器的 IC 位写1会将 GPIORIS 和 GPIOMIS 寄存器的相应位清零”

因此,当清除 GPIORIS 和 GPIOMIS 中相应的位时,中断将被禁用,因此中断只会执行一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Muhammad

    全局中断已在 CPU 中启用、那么再次启用它的重点是什么?

    其次、清除中断状态可识别下一个中断。 它不会禁用中断。 我相信、如果您阅读 GPIOICR 寄存器的描述、它是不模糊的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit Ashara
    默认情况下是否启用全局中断?
    其次,GPIOICR 用于清除或删除指定的中断,对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Muhammad

    是的、默认情况下启用它。 ICR 用于清除中断状态、而不是清除中断屏蔽位。