This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM41L232:By SL_SelfTest_CCMR4F CCM 自检失败

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: RM41L232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628245/ccs-rm41l232-by-sl_selftest_ccmr4f-ccm-selftest-failed

器件型号:RM41L232

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 RM41L232并使用 SafeTI 2.3-1。 如下所示、使用 SL_SelfTest_CCMR4F  、我想实现 CCM 周期性自检功能。

RetVal=sl_SelfTest_CCMR4F (CCMR4F_self_test、true、failinfoCCMR4F);

函数返回失败。

按照步骤调试、我发现程序停止了以下一点。

while (!(sl_SelfTest_Status_CCMR4F (CONFIG)))

此时寄存器视图如下所示:

CcmR4_SR:0x00000000

CcmR4_KeyR:0x00000006

根据这些信息、您希望帮助我 分析为什么 CCM 自检失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lily、

    您将无法在调试模式下查看 CCMR4测试的结果。
    您需要将代码编程到器件的闪存中(确保在 CCMR4测试完成后触发程序中的 GIO 以指示测试成功完成)。 断开 JTAG 电缆与器件 PCB 板的连接并回收电源。 CCMR4测试应该起作用。

    如果您仍面临问题、请返回我们。

    此致、
    Sagar