This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627777/tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的先生或女士:

我正在尝试使用连接 到外部16位 ADC 的 TMS570LS3137来设计电路、因为该应用需要更高的分辨率。 我想知道处理这个16位外部 ADC 时的处理器性能。 您是否看到任何问题?  

谨随信

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    遗憾的是,如果没有更多的细节,我就无法回答这个问题。 确保 MCU 能够与外部器件通信并处理接收到的数据。 问题是、对于这个外部 ADC、接口类型是什么、通信数据速率是什么、以及来自外部器件的 ADC 读数的预期频率是多少(即、采样率)。 从非常基本的角度来看、Hercules 器件能够与 SPI、UART、I2C、CAN、以太网 等等 每种器件都具有数据表及其相关标准中定义的功能限制。