This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:连接分流电阻器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/623867/rm57l843-attaching-shunt-resistor

器件型号:RM57L843

尊敬的所有人:
我尝试使用简单的功率分析来测量 CPU 随时间变化的功耗、并使用 Picoscope。
为了测量功耗、我的第一种方法是测量流经 USB 电缆的电流。 由于 Picoscope 只能测量电压、因此我在 USB 电缆的质量线中插入了一个10欧姆的电阻器。 因此、该电阻器上的电压与通过电阻器的电流成正比。 我现在遇到的问题是、由于插入了电阻器、CCS 无法连接到电路板。


有没有其他建议可以连接电阻器来测量功耗?

谢谢你

此致、

Moud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 LaunchPad、HDK 还是您自己的设计之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼先生:

    我正在使用基于 ARMRegisteredCortexRegistered-R 内核的 RM57L843 HerculesTm微控制器。 它是一款用于安全关键型应用的高性能微控制器,我正使用它来实现加密技术。

    谢谢

    此致、
    Moud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moud、

    好的、明白。 但我想、您询问的是电流测量。

    LaunchPad 和 HDK 板上有串联电阻器(在*毫欧*范围内)。 LaunchPad 还具有仪表放大器、可将其转换为电压信号、您可以使用示波器进行测量。 (它连接到 XDS110 IC、但 XDS110上没有可以读取此信号的固件...)

    在 HDK 上、BGA 周围有类似的电阻器。

    -Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Moud、

    Anthony 提供的信息是否回答了您的问题? 如果是、您能否将他的答案标记为已验证、以便我们可以关闭该主题?