This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调试和休眠

Guru**** 2596905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565631/debug-and-hibernation

主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、

我正在处理一个项目、在该项目中、我必须通过 ESP8266 (WIFI 模块)传输传感器数据并在指定时间进入休眠模式。 当代码 第一次运行时、我将获得相应的值、控制器将进入休眠状态。 但是当它从休眠状态中退出时、它不会发送数据、并且显示链接无效。 它还会重新启动程序、而不是继续执行该流程。  我不想重新启动、我的数据应在休眠结束后通过 ESP。

这是我的代码的一部分

int main (空)

SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHz|SYSCTL_OSC_MAIN);

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
HibernateEnableExpClk (SysCtlClockGet ());

HibernateGPIORetentionEnable();
HibernateRTCEnable();
HibernateRTCSet (0);
HibernateRTCEnable();
HibernateRTCMatchSet (0、10);
HibernateWakeSet (HIBERNATE_WAKE_PIN | HIBERNATE_WAKE_RTC);

通过 ESP8266发送数据后,我 将通过 HibernateRequest()进入休眠状态;

请查看并提供帮助。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 tm4c123
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ankeet

    您是否将 VDD3ON 或 VDD3OFF 模式用于休眠模块、即 VDDS 电源是否在休眠期间关闭?