This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何使用 LAN &放大器测试信号质量;USB 功能?

Guru**** 2599965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565435/tm4c1294ncpdt-how-can-testing-signal-quality-with-lan-usb-function

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我是否可以知道如何启用 TM4C1294 LAN 和 USB 测试模式以进行信号质量验证?

例如"眼图"和操作系统是 Linux。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric

    眼图的 USB 和以太网测试程序需要专用的测量设置。 请参阅 Tektronix 和 Agilent 提供的相关文档。 我们通过第三方测试机构进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    谢谢您的建议。
    但我检查了台湾的 Tektronix 和 Agilent、MCU 需要进行一些设置才能将眼图信号输出创建到 Tektronix 或 Agilent 机器测量。
    我是否知道如何设置或定义这些寄存器、然后可以创建 LAN 或 USB 眼图信号?
    谢谢。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric

    为了检查以太网的信号质量、自动 MDIX 链路脉冲就足够了。 要测试 USB、您必须首先决定主机或设备功能。 设置会发生变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    对于主机或设备的 USB 测试、您是否愿意为我们的研究参考提供相关文档?
    谢谢。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric

    这是一个不同的设置。我知道有一个 Agilent 提到了设置。 不幸的是、我没有这种方法。 我建议通过 Google 搜索相同内容。