This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL 休眠模式功耗问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627844/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl-hibernation-mode-power-consumption-issue

器件型号:EK-TM4C1294XL

我在 EK-TM4C1294XL 电路板上运行了休眠示例。 我还对所有引脚进行配置、以避免任何泄漏电流。 当我测量 JP2上的电流时、我得到~350uA。 当我查看处理器数据表时、它说 RTC 开启时休眠电流可以低至8uA。 我是否需要执行任何其他操作来实现8uA 的休眠电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、如果主题行包含(部分)您的问题/请求提示、您会"吸引更多的人员发布您的帖子!"    重复使用器件型号不会带来任何兴趣或吸引力...

    如果您"列出"已采取的步骤、则"避免泄漏电流"的配置可能会有所帮助。   由于您的测量值超出了"幅度顺序"、因此您的低频 xtal 电路是否正确?

    所有"外部世界连接"都必须断开-此类测量只能在 MCU 上进行!

    您是否有第二块这样的板?   "单板异常"是众所周知的-需要付出巨大(不必要)的努力来检测和纠正!    ESD 损坏也(可能)证明了一个因素-必须始终正确处理/部署电路板...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 EK-TM4C1294XL 的数据表、我测量了 JP2上的电流、该电流仅为 MCU 电流。 我确保所有 IO 引脚都处于已知状态。 我尝试将所有未使用的 IO 引脚设置为驱动为低电平、并将它们设置为具有弱上拉电阻的输入、但仍会得到相同的结果。 因此、TI 的休眠示例应在 EK-TM4C1294XL 电路板上为我提供8uA 的电流。

    谢谢