Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
重启后保留 FEE 数据时出现问题。
即使在 CCS 中进行系统复位后、我也可以对 FEE 进行写入和读回、但如果我对电路板进行下电上电、则会丢失数据。
我已将虚拟扇区配置为使用两个闪存扇区、因为我正在保存 16K 以上的数据。
在上电后、在 TI_Fee 期间、当 TI_Fw_u32ActCpyVS = 3时、我收到 Error_TwoActiveVS 错误。 根据 FEE User's Guide 中有关错误恢复的部分、我添加了代码、现在初始化代码如下所示:
TI_fee_Init(); if (TI_fee_GlobalVariables[0].fee_Error == Error_TwoActiveVS) { TI_fee_ErrorRecovery (Error_TwoActiveVS、2); } do { TI_fee_MainFunction (); fee_status=TI_fee_GetStatus (0); while (status_main_fide_ActiveVS);}while!
TI_FEE 错误恢复是否任意擦除 VS 2 (因为我为其提供参数"2"而不是"1") 、即使那里可能存在数据? 我是否有更智能的方法来执行 TI_FEE 错误恢复(即、我能否告知数据实际位置并将其设置为活动扇区)?
我的配置中是否有任何可能导致 ERROR_TwoActiveVS 的东西我可以处理而不必依赖 TI_FEE 错误恢复?
CCS 版本:6.1.1.00022
Halcogen 版本:04.05.01