This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TM4C129ENCPDTI3制造错误?

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565632/tm4c129encpdt-tm4c129encpdti3-manufacturing-error

器件型号:TM4C129ENCPDT

微控制器:
TM4C129ENCPDTI3

制造代码:
52ANG1W
4BA72JW

RTOS TIVAC 2.16.0.08

引脚 RX:引脚40 - PA6 - U2RX
引脚 TX:引脚41 - PA7 - U2TX

在制造版本52ANG1W 中、UART 工作正常、引脚 U2TX 在不发送数据时始终为1。
在制造版本4BA72JW 中、UART 的运行不正确、引脚 U2TX 在不发送数据时始终为0。

注:
两个版本的固件相同。
两个版本的硬件相同。
甚至可以卸载 XDS100 V2。
它在每种生产版本的20个设备中进行了测试、所有设备的行为都相同。
我们有1000个微控制器、除以这两个版本。

我的问题是:4BA72JW 的制造是否有问题、所以引脚 U2TX (PA7)始终为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,帕特里西奥

    根据制造代码、器件不应存在此类问题。 请执行一个简单的 GPIO 测试、其中 IO PA7被手动配置为 GPIO 并被驱动为高电平。 如果问题仍然存在、请进行器件交换以确定是否存在 PCB 问题。

    如果问题仍未解决、则将器件返回 TI 进行故障分析。 为此、您需要联系当地的 TI 销售代表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。
    我将遵循您的解决方案。

    帕特里西奥。