This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TcpTimeoutRexmt:重新发送超时

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627766/rtos-tm4c1294ncpdt-tcptimeoutrexmt-retransmit-timeout

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我将 TI-RTOS V2.16用于 TM4C1294NCPDT 微控制器。 应用程序具有使用 TI-RTOS 中 NDK 的 Web 服务器。  

我不断收到"TcpTimeoutRexmt:retransmit Timeout"错误。 因此、我增加了如下所示的所有堆栈。

NDK:2048 (原始)至10240
低优先级任务:2048至4096
高优先级任务:2048至4096
药品优先级任务:2048至4096
任务默认堆栈:512至4096
IDEL 任务堆栈:2048至4096
程序栈:2048至4096

在连接了调试器的情况下运行了一个周末后、我仍然收到"Out of memory"和"TcpTimeoutRexmt:retransmit TimeOut"错误。

 

请在下面控制事件和 ROV 屏幕快照中选择“任务”->“详细信息”。

[Cortex_M4_0]、使用闪存中的 MAC 地址
服务状态:DHCP:   已启用 :000          
服务状态:HTTP    :已启用 :         000
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :000
网络已添加:IF-1:10.40.149.49
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :017
:handle=0x200334ec,大小=2056
00030.292 mmBulkAlloc():无法分配内存。
00030.292内存不足:handle=0x0、size=537063180
00030.292 SBNew:缓冲室
TI.SYSBIOS.堆.HeapMem:第361行:内存不足:handle=0x200334ec、size=2056
00030.293 mmBulkAlloc():无法分配内存。
00030.293内存不足:handle=0x0、size=537063180
00030.293 SBNew:Buffer oom
TI.SYSBIOS.堆.HeapMem:第361行:内存不足:handle=0x200334ec、size=4096
TI.SYSBIOS.堆.HeapMem:第361行:内存不足:handle=0x200334ec、size=4096
00036.500 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
00036.600 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
TI.SYSBIOS.堆.HeapMem:第361行:内存不足:handle=0x200334ec、size=4096
TI.SYSBIOS.堆.HeapMem:第361行:内存不足:handle=0x200334ec、size=4096
15724.200 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
15724.600 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
15725.400 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
15727.000 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :019
43340.900 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
43341.500 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
43342.700 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
43345.100 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
67307.800 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
67308.400 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
67309.600 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
67312.000 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :019
93385.900 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
93386.500 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
93387.700 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
93390.100 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
100045.700 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
100046.300 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
100047.500 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
100049.900 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
115430.500 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :019
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :019
194541.200 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
194541.800 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
194543.000 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
194545.400 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
215861.700 TcpTimeoutRexmt:重新发送超时
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :019