This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:未解析的符号_GPIOPinWrite、首先在./ST7735.obj 中引用

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565093/ccs-unresolved-symbol-_gpiopinwrite-first-referenced-in-st7735-obj

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 TM4C123GXL 评估板为 Adafruit ST7735屏幕编译示例。

我从这里拿到了它:

" github.com/.../examples"

我收到的链接器错误为:

未解析的符号_GPIOPinWrite、首先在./ST7735.obj 中引用

我了解应在 driverlib 库中定义此函数。

我尝试在链接器选项中链接库、但它没有帮助。

请注意、我没有找到适用于 TM4C 的 TIvaware、因此我将使用适用于 CM4F 的库:

库名称: "driverlib-cm4f.lib"

lib 目录: C:\StellarisWare\driverlib\rvmdk-cm4f\

我以前用过它、它起作用了、所以我在这里有点困惑。

我希望能在这个问题上提供一些帮助。

谢谢、

Nadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nadav

    请从以下链接下载 TivaWare 2.1.3.156

    http://www.ti.com/tool/sw-tm4c

    driverlib.lib 来自路径 D:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\driverlib\ccs\Debug
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amit、

    我设法使其正常工作,但我将更改为正确的库以避免将来出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nadav

    TI 网站上始终提供最新的 TivaWare、因此不会出现问题。