This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:有多少引脚可用?

Guru**** 2599965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/564903/ek-tm4c123gxl-how-many-pins-are-available

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我将处理多引脚输入。 显然–每时钟一包8-20位数据。 我附加了可能的输入格式:

http://imgur.com/a/6yeYx

我需要8个引脚来驱动 LED 矩阵。 我能够支持哪些像素数据输入格式? 8位? 12、16或20位? 我想我可以使用20个引脚达到引脚数限制。

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian

    您正在寻找的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想从实际的角度询问引脚。 因为可以有30个引脚、但其中只有15个引脚可用作数字输入。 这样的东西–只输入引脚、只输出引脚、只模拟引脚等 我在这里说、我将需要8个输出引脚(相当数字化、但不确定)和8-20个数字输入引脚– 礼貌地问 Tiva C 是否能够处理这个问题? 8个输出+最多20个数字输入引脚。

    应用是:用于解码模拟 PAL/NTSC 信号 的视频解码器芯片–转换为数字8至20位像素数据–由 Tivia 读取、缩放并写入 RGB LED 矩阵。

    BTW、我可以使用 Tiva C 读取双倍数据速率 DDR 输入吗? 所附表中的"CP"处理器。

    此致、
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    在 TM4C 器件上、每个 IO 均可配置为仅输入或仅输出模式。 因此、借助接头上可用的 IO 总量、您应该能够获得28个引脚。 但是、现在当您提到将 PAL/NTSC 模拟信号解码为8-20位像素数字数据时、我们将进入专业化的视频处理领域。 DDR 的速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片为 ADV7181C:

    www.digchip.com/.../ADV7181C-pdf.php

    我在文档中搜索了"MHz"、但未找到任何数据。 我发现只有28.63636 MHz 的晶体。 但愿能得到帮助。 是的、这可以被视为视频处理、问题如下:Tiva C 是否会处理 YCbCr 视频输入?

    此致、
    Sebastian Gniazdownski
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian

    根据我可以看到的文档、视频输出为110MHz、TM4C 器件无法做到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 但这是一个灾难性的消息。 您可能只提到 DDR 模式吗? 是否可以采用普通8位 YCbCr 4:2:2模式? 也许可以降低某些东西、比如每秒帧数? 我真的很喜欢 Tiva C 和 MSP430、选择 ARM Cortex MCU 时要确保我有足够的处理能力。 我需要的只是10 FPS、可降至16x32、输出到 RGB LED 矩阵。

    此致、
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有 Arduino 摄像头、如 OV7670: www.arducam.com/.../

    它们还输出 YCbCr 4:2:2、分辨率类似于 PAL/NTSC (链路中的所有数据)。 Arduino 可以读取该数据– 为什么 ARM Cortex MCU (Tiva C)不会从视频解码器读取类似数据?

    此致、
    Sebastian Gniazdownski
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    由于我无法围绕应用展开我的头脑、以下参考设计是否更适合您尝试执行的操作?

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129CAMERA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参考设计。 123GXL 在 Farnell 的波兰很容易买到、而 TM4C129CAMERA 的运气不好。 我需要将 PAL/NTSC 输入缩放到32x16、以便输出到16x32 LED 矩阵、因此不需要 LCD 驱动器。 我研究过、在110MHz 下、您的意思是 LLC 引脚。 该引脚上的每个时钟节拍在 P0-P19上为1像素。 LLC 的范围为12.825MHz 至110MHz。 对于 PAL 和 NTSC 等较低分辨率、我可以放心、频率将低于 ARM Cortex 的80MHz。 意味着 Tiva C 可以处理输入? 例如60MHz LLC。

    我会在线扩展到32x16。 读取18个像素、抽取至1。 读取45行、抽取至1。 这将存储在 Tiva C 的32KB 存储器中(最大存储器用量:45 x 32 = 1.44KB、此时45个抽取行等待抽取)、然后我可以驱动 LED 矩阵。

    此致、
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian

    正如我之前提到的、我将在协处理器的数据表中找到最坏的情况。 在这种情况下、缩放后、TM4C123x 器件将很难匹配。 位拆裂和低电平控制可能会有所帮助、但在没有像 EPI 这样的宽总线的情况下、除非缩放太低、否则它将不会显示 TM4C123x 器件。 同样、这是您根据可接受的内容做出的决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 讨论对我帮助很大、我现在明白了为什么这是不可能的– 除了一个人的一个提示、他认为 uDMA 可以逐字节读取 GPIO 引脚触发器上的一个字节– 但数据太差、无法参与其中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    是的。 这会更限制您的应用程序获取某些数据、而不是获得更好的功能集。