This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 重新配置以太网 IP 设置而不进行重启

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/564814/reconfigure-ethernet-ip-settings-without-power-cycle

尝试重新配置 IP 设置 、软件在以下代码处挂起、而不执行下电上电:

   while (EthernetPHYRead (ETH_base、0)& 0x8000)
   {
   }

请提供任何解决方案? 需要它运行以太网引导加载程序。

提前感谢!

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、以太网仅使用静态 IP 地址、处理器为 Stellaris ARM LM3s9997。

    Ping
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ping 您好、

    此论坛适用于 TI 以太网 PHY (物理层收发器)。
    第2层及以上不在本论坛的范围之内。 不过、我会将此问题转给相应的小组。

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ping

    您使用的是哪款 MCU 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stellaris ARM LM3s9997  只使用静态 IP、基于 lwip 的 UDP 协议、需要在进入后分别为引导部分和应用部分配置不同的 IP 设置。

    谢谢!

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ping

    LM3S 器件已停产一段时间、目前几乎没有软件支持。 我建议改用 TM4C129x 器件。