This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:命令行示例

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/564773/tm4c1294ncpdt-command-line-examples

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我正在尝试制作一个程序、该程序使用命令行来处理通过 UART 插入的命令。 问题是、实际上没有示例展示如何执行该操作。

我是否有地方可以学习如何使用 cmdline 创建程序? 或 EK-TM4C1294XL Launchpad 的一些简单示例? 我只是尝试根据 UART 接收到的输入打印不同的消息、最好是使用 uartstdio、但我可以考虑其他选项。

非常感谢、

Helder 销售

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helder

    我不同意这一说法,没有任何例子说明如何这样做。 请参阅以下示例。

    D:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\examples\boards\ek-tm4c1294xl\USB_host_msc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我本来期待一个"专用"示例、但我将检查这个示例、也许我可以从那里学习。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "几乎没有示例"?
    实际上、有一个现成的实用程序可以实现这一目的!
    下载 Tivaware、进入文档并检查 SW-TM4C-utils-UG.2.1.3.156。
    API 的名称是"命令行处理模块"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helder

    没有专用的命令行示例、没有其他内容可供使用。

    例如、以下 TI 参考设计具有从 SDRAM 引导器件的命令行方法。

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129SDRAMNVM