This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:裸片温度传感器需要什么调节?

Guru**** 2528790 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/564955/rm57l843-what-scaling-is-required-for-the-on-die-temperature-sensors

器件型号:RM57L843

RM57L843手册和 SPNA216应用手册很难注意到在工厂执行校准时 ADREFHI 为3.3V。 然而、这两个文档都没有详细介绍在 ADREFHI 不是3.3V 时应应用什么缩放。

如果我假设芯片温度传感器的作用类似于热敏电阻、热敏电阻上的偏置电压为 ADREFHI、基极电压为 ADREFLO、则无需调节。 不过、这是相当多的假设。

如果 ADREFHI 不是3.3V、缩放 ADC 计数的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部温度传感器在给定温度下提供恒定电压。 模数转换结果是 ADREFHI 的百分比(假设 ADREFLO = VSS)。 缩放由 ADREFHI/3.3的应用手册代码给出的结果