This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCPDT:将映像/文件从 UART 下载到 SPI 闪存时需要最低限度的代码/参考

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/564770/tm4c129cncpdt-need-bare-minimum-code-reference-for-downloading-the-image-file-from-uart-to-spi-flash

器件型号:TM4C129CNCPDT

您好!

从笔记本电脑请求的文件应从 UART (与笔记本电脑连接)获取并复制到 SPI 闪存设备(使用512MB 闪存)所需的新功能
http://www.mouser.com/ds/2/591/cfg_cf52012-472605.pdf

我们需要一些良好的参考。 请帮助。

注意:我们没有使用任何 RTOS 或操作系统。

此致、

VINoth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法理解该请求。

    是否要将笔记本电脑中的数据复制到 SPI 闪存 IC 中、并将其用作控制器 A TM4C129、该控制器通过 UART 连接到笔记本电脑?

    您是否已经能够向上述闪存器件写入任何内容? 请查看 SPI Tivaware 示例。

    您是否已经能够通过 UART 传输任何内容? 请查看 UART Tivaware 示例。

    此致。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinoth

    有关使用外部 SPI 闪存的信息、请参阅 TI 参考设计中的以下示例代码

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129SDRAMNVM