This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:PWM 生成

Guru**** 2596905 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/564812/ccs-rm48l952-pwm-generation

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

这是我使用设置 Gio 方向的代码

gioSetDirection (hetPORT1、0xFFFFFFFF);

gioSetBit (hetPORT1、0、1);//HET1_00
gioSetBit (hetPORT1、6、1);//HET1_06

我已经为 HET1_00和 HET1_06设置了位、但0-7的 PWM 通道将如何知道将使用哪个通道?

它是否:

pwmSetSignal (hetRAM1、pwm0、SET_DUTY PERIOD1);
pwmStart (hetRAM1、pwm0);//针对 HET1_10设置 PWM 0

或者、它是:

pwmSetSignal (hetRAM1、pwm1、SET_DUTY PERIOD1);
pwmStart (hetRAM1、pwm1);//针对 HET1_10设置 PWM 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、

    您能否提供一个 PWM HalCoGen 设置的屏幕截图、因为您在这里似乎正在使用 HalCoGen API 来生成 PWM?