This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:使用 GrLib 创建的用户界面的屏幕截图

Guru**** 2596905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/564683/dk-tm4c129x-screenshot-of-the-user-interface-created-using-grlib

器件型号:DK-TM4C129X

工程师好、

我在 TM4C129X 连接开发套件上使用了 TI GrLib。 我需要获取一些用户界面的屏幕截图。

我不确定 GrLib 的内部工作情况。 我认为这可以通过将显示缓冲区复制到原始二进制文件中并使用 Fiji 等软件检索其内容来实现。 这是正确的方法吗? 如果是,是否有人指出需要更新 GrLib 的哪个部分以访问屏幕缓冲区?

是否有其他方法可以获得干净的屏幕截图? 我不喜欢使用相机拍照,因为打印质量很差。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,欢呼

    GrLib 的工作方式是直接写入面板中的帧缓冲区。 没有方法可以从 GrLib 中的面板检索数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鉴于供应商 Amit 的回应-并承认"额外"的时间/努力-公司/我通过"简单、商业图形计划"做到了这一点。
    也请注意供应商 GrLib 的颜色限制(相当严重)-您可以使用高级图形程序避免这种限制-用于打印。