This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C 处理器的 RTOS/TM4C129XNCZAD:NDK 用户指南

Guru**** 2614815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627379/rtos-tm4c129xnczad-ndk-user-guide-for-tm4c-processors

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

NDK 用户指南 SPRU523J 说:"该文档涵盖了适用于 TMS320C6000、Cortex-A8和 ARM9编程环境的 NDK 编程"

TM4C ARM M4F 内核是否有单独的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    从我看到的内容来看、该文档似乎适用于 TM4C、只是在解释其覆盖范围方面没有正确标记。 我在过去的 TM4C NDK 查询中看到过它。 话虽如此、我将看到一位来自该团队的专家进行确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们添加 Cortex-M 支持时、我们似乎错过了这一点。 如 Ralph 所述、该文档对 TM4C (和其他 Cortex-M 器件)有效。

    Todd