This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:tm4c1294ncpdt 复位问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627005/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-reset-problem

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

我有 TM4C1294NCPDT

我从一个月开始从事一个项目、一切都很好

但我的 Tiva 控制器突然停止工作

我尝试使用 LM Flash Programmer 解决此问题、但遗憾的是、它不起作用、因为当我按住 RESET 按钮时、控制器不会复位

此外:我发现计算机没有连接 USB 设备

但电源指示灯亮起

它是否已永久损坏?????? !!!!!

或者可以通过某种方式来解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ghassan、
    您还记得 MCU 上最后运行的程序是什么吗? 当您保持复位时、MCU 是否继续运行? 您能否提供更多详细信息? 您是否有任何 LED 切换或某些在按下重置时未停止的引脚活动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ghassan Darweesh"]我尝试修复 LM 闪存编程器的问题,但很遗憾它不起作用[/quot]

    Ghassan、您需要按照 LM 闪存中的"解锁目标"过程进行操作。

    请密切注意这里的序列-这是一个"混乱的电源循环和复位序列"...

    假设您使用的是 Lauchpad、则当它提示对目标进行下电上电时、您需要移除为 Launchpad 的目标侧供电的跳线、然后将其放回。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个程序使用了三个模块:ADC、PWM、QEI
    这是为了捕获感应电机的速度和电流、然后提供足够的 PWM 信号以使用预测控制算法控制电机速度

    我移除了负责 MCU 3.3V 电压的跳线
    但计算机无法识别连接到它的 USB 设备
    因此、我怀疑我有一些硬件损坏、例如振荡器或它自己的 icdi 控制器
    但没有散热感
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruno
    我尝试了 lm 闪存编程器和 uniflash,但收到了消息:“Error connecting to the target:
    频率超出范围。"
    我移除了负责 MCU 3.3V 电压的跳线
    但计算机无法识别连接到它的 USB 设备
    因此、我怀疑我有一些硬件损坏、例如振荡器或 icdi 控制器(tm4c123)本身或其他东西
    没有明显的散热
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是... 但到目前为止、在我的30多个记录中、我对 launchpad 的 ICDI 端受损的记录仍然为零。

    您是否使用过长的 USB 电缆? 还是从中间集线器连接? 这些人对 USB 路径的要求非常高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ghassan Darweesh"],,所有的一切都很好... 但我的 Tiva 控制器突然停止工作! [/报价]

    "突然"期间(恰好在之前)发生了什么情况?   这是一个重要的兴趣-但却保持沉默!   发生了什么"处理"-添加了代码-与"外部世界"的连接-甚至是电路板 USB 电缆的连接/移除(可能已经)或(DID)?

    借助这些线索(可能)、您的"帮助者"能够"恢复您的 MCU"/或(可能更重要)"防止此类灾难再次进入您的家门口!"   (即使此类访问是"突然"!)

    在之前的时间段内、"注意到故障"的更多线索肯定会有所帮助-也许是必要的...   ("突然"使用证明很好奇"-请澄清/意图...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您拔出了哪个跳线? 如果您在 JP1中拉动第三根跳线、该跳线将从 ICDI USB 连接中获取电源、则 launchpad 将不再有电源。