This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:VDD 打开时 VBAT 引脚的功耗

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627306/tm4c129xnczad-power-consumption-on-vbat-pin-when-vdd-is-on

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我正在尝试计算 RTC 电池寿命。

数据表中给出了休眠模块的电流消耗最大为2.14uA。

此外、在休眠模式下、VBAT (IHIB_VDD3ON)的电流消耗最大为46.2uA。  

正常运行(VDD 和 VDDA 导通、3.3V)时、VBAT 的电流消耗是多少?

谢谢你

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、
    您是否意味着在正常运行期间询问 VBAT 电流、就好像所有模块都处于激活状态并且 SYSCLK 以全频率(即120MHz)运行一样? 我们没有对该参数进行表征、也许这不是正常的用例。 在 VDD3ON 模式下、内部 VDDC (1.2V)关闭、但 VDD (3.3V)继续为休眠模块供电。 由于 VDDC 关闭、大多数内部逻辑都没有电源、因此我预计在休眠模式下、Vbat 电流不会远高于 Vbat 电流。 但是、我无法对其进行量化。 您可以尝试进行一些测量、并让我们知道您的发现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了供应商 Charles 的回答之外-当"正常"电源运行时、大多数此类 MCU 实施(设计适当的 MCU)消耗的电流(通常小于5uA、有时甚至更少)超出"电池泄漏电流"(通常小于5uA)...

    是否不能证明"快速/简单"是指插入一个与您的备选器件"RTC 电池"串联的合适仪表执行此类测量?   您对"您的"电池的行为感兴趣-因此、这种(更注重个人/更有针对性)的方法证明是卓越的...   此外、作为一项额外的优势、您最好能够在多个候选电池的(精确)使用条件下对其进行"比较/对比"、这是非常重要的、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外一个问题(实际上不是一个官僚问题)、电池和电源是二极管还是二极管是不是很常见的吗? 还是 VBAT 输入应消除这种必要性?

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么..."太复杂"-不是" MCU 供应商(无类)的磁鼓总是且唯一的"越来越多"(过于频繁)甚至"过度流动"目标"厨房水槽!"

    我们是否要"忘记"被扼杀/停滞不前的绩效-而是"被"忽略-被"(不完美的附加项)所取代?

    曼哈顿(纽约最受重视的房地产——对其他人来说)被"出售"给当地人,以"小饰品"——这种"战略"(仍然)是否被部署?