请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 我购买了 TMS570LC43x Launchpad。 我正在尝试使 MibSPI 在无并行模式下工作、我的最终目标是使四路模式工作。 在阅读 Mibspi 文档时、我了解到它支持并行模式、我认为它不同于四路模式。 是否可以使用该器件使四路模式工作?
在我的最终应用中、我希望有4条线路用作 MISO 线路、在4条线路中 、一条线路在开始时将为 MOSI、但稍后它将用作 MISO 线路。
如下所示。