This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:消息的 HDK 稳定性问题"交叉触发"

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626933/tms570ls3134-hdk-stability-problem-with-message-cross-triggering

器件型号:TMS570LS3134
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我在使用 TMDS570LS31 HDK 时遇到问题(实际上、两个板也存在相同的问题...) 而且、情况似乎每天都在变糟:

加电后  、UC 有时似乎无法正常运行(查看 LED 或在某些 GPIO 上使用应切换的示波器)。 重复加电过程几次、我通常会让它在一段时间内工作。

随附在电路板上的 XDS100和"活动"问题后、我 收到消息"Suspended - Cross-trigging"、无法调试程序。

这里的"交叉触发" 是什么意思?如何避免 并使系统正常工作?

问题似乎与 CCS、CGT、HALCoGen 版本无关、而且开箱即用的 TI 示例也是问题所在。

此致、

Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交叉触发是调试逻辑的一部分。 它听起来像是损坏的 JTAG 调试扫描。 您可以尝试其他 USB 端口和 USB 电缆吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、已经做到了、但没有成功。
    由于在未连接 XDS100的情况下电路板也会出现问题、因此我已经考虑了其他 JTAG 源的影响、例如20引脚接头或 MIPI 接口。 他们能解决问题吗? 我可以做些什么来确保这些不会导致问题?

    此致、
    Ralph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有任何来自未使用的 JTAG 连接器的问题报告。 您是否监测过电路板的电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上电时检查了3V3上升时间、在这两种情况下看起来都是一样的(无毛刺脉冲或类似情况下为~1ms)。

    此外、3V3在进一步运行期间似乎也保持稳定。

    我可以做些什么来真正禁用未使用的 JTAG 端口、或者其他什么会导致我的问题(记住调试期间的 CCS 消息:不仅仅是"暂停"、而是"暂停 -交叉触发")?

    谢谢

    Ralph