This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:XDS200#39;s 适配器的原理图

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627045/tm4c1294kcpdt-the-schematic-of-xds200-s-adapter

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我使用 XDS200 USB 调试探针 TMDSEMU200-U 和将 TI 20引脚转换为 ARM 20引脚的适配器来连接 TM4C1294 (TMS、TCK、TDO、TDI、RST、VCC、GND 引脚)。 但是、很显然、我丢失了这个20引脚至20引脚的适配器、因此我想知道该适配器的原理图、并自己将 XDS200连接到 TM4C1294、您能提供吗? 我知道该适配器上有一些电阻器和开关、但我不知道它们的功能以及它们连接到哪个引脚。 如果方便、请提供  20引脚至20引脚适配器的原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw、您好!
    有关引脚映射的更多信息、请参阅此 wiki 页面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我丢失了我的 ARM 20引脚至 ARM-10引脚适配器... 而不是失去了它、而是"将它从板上敲出"。

    因此、如果该电路板也有原理图、欢迎使用!

    对于您需要的那种、作为一个休闲的暂停、我获得了以下基础知识:

    希望这不会侵犯任何版权-如果是这样、我会立即删除帖子...