This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:USB MSC 设备-有关自供电的问题

Guru**** 2611015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627023/ccs-tm4c123gh6pm-usb-msc-device---question-about-self-powered

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我有一个通过 SPI 连接到 uC 的 SD、我将 USB 用作大容量存储设备、以便在连接到主机(PC)时可以读取 SD。 我无法理解哪个角色符合变量 usMAXPowermA (能耗)(例如、在我的案例中、电源是从 uC 获取的)。 如果 uC 提供的电流不超过几 mA、最大功耗意味着什么? 通常设置为(500mA)。
当然,ucPwrAttributes 变量设置为 Self Powered。

谢谢、此致!  

阿尔贝托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、
    我认为根据 USB 规范、如果您的器件是自供电的、您可以从总线汲取高达100mA 的电流、并从外部电源获得其其余功率。 此外、根据 USB 规范(实际上我正在读取由 Jan Axlson 完成的 USB)、配置描述符中的 MaxPower 字段表示为最大毫安/2。 因此、如果您的自供电器件只能从总线中消耗最大100mA 的电流、则应输入 MaxPower (usMAXPowermA)至50。