This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 和 TM4C129ENCPDT 兼容性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627044/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-and-tm4c129encpdt-compatability

器件型号:TM4C1294NCPDT

目前我们使用的是 TM4C1294NCPDT、但我们遇到了可用性问题。 我了解了直接选择、唯一具有相同封装、闪存、MAC 和 PHY 的替代产品是 TM4C129ENCPDT。 唯一的区别是 E 版本具有用于加密的硬件加速器。 由于它似乎更广泛,我们正在考虑批准它作为替代方案。 我们的问题归结为:我们希望避免耗时的重新审查流程来鉴定此部件,因此我们想知道这是否可以毫无 风险地应用到我们的当前设计中。 我知道、由于我们的当前设计不使用该功能、因此不应存在任何问题、但需要知道风险的官方来源提供一些确认。

请提供任何帮助。

谢谢

Calum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calum、

     您是正确的、唯一的区别是硬件安全加速器。 只要您不使用它们、就不会出现兼容性问题。  

      TM4C1294NCPDT TM4C129ENCPDT
       
    立即订购 立即订购
    在线数据表 在线数据表
    数据表 数据表
    工具与软件 工具与软件
       
    CPU ARM Cortex-M4F ARM Cortex-M4F
    引脚和封装 128TQFP 128TQFP
    闪存(KB) 1024 1024
    SRAM (KB) 256 256
    最大速度(MHz) 120 120
    运动 PWM 输出 8. 8.
    QEI 1 1
    GPIO 90 90
    工作温度范围(C) -40至105 -40至105
    -40至85 -40至85
    USB D、H/D 或 OTG OTG OTG
    SSI/SPI 4. 4.
    I2C 10. 10.
    UART 8. 8.
    ADC 通道 20. 20.
    ADC 分辨率(位) 12. 12.
    CAN MAC 2. 2.
    SysTick 是的 是的
    安全性 无硬件加速器 硬件加速器
    外部外设接口 是的 是的
    10/100 ENET MAC+PHY 是的 是的
    具有 ULPI 的 USB 高速 是的 是的
    10/100 ENET MAC
    LCD 控制器
    单线主设备 0 0
    双通道和四通道 SSI/SPI 是的 是的
    封装尺寸:mm2:W x L (PKG) 128TQFP:256mm2:16 x 16 (TQFP) 128TQFP:256mm2:16 x 16 (TQFP)
    频率(MHz) 120 120
    非易失性存储器(KB) 6. 6.
    封装组 TQFP TQFP
    RAM (KB) 256 256
    额定值 目录 目录
    约 价格(美元) 8.07 | 1ku 8.66 | 1ku
    SPI 4. 4.