This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0232:如何为 nERROR 配置 ESM 组1?

Guru**** 2611015 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137, TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626864/ccs-tms570ls0232-how-to-configure-esm-group1-for-nerror

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

我已经看到 ESM 中的许多错误源被保留。 如何将它们用于安全功能? 我可以使用 HALCoGen 来配置它们吗?  

谢谢!

此致!

新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、保留的 ESM 通道用于不在 TMS570LS0232器件上的信号。 我们尝试使 ESM 通道在整个 Hercules 系列中保持相同的功能。 TMS570LS0232是该系列的低端器件。 例如、组1通道1用于 TMS570LS3137器件上的 MibADC2 -奇偶校验错误、但在 TMS570LS0232上保留、因为它没有第二个 MibADC。