This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCZAD:加载网页时 HTTPS Web 服务器连接超时

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626755/rtos-tm4c1294nczad-https-web-server-connection-time-out-on-loading-the-web-page

器件型号:TM4C1294NCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

开始时的 Web 服务器证书握手会使 Chrome 浏览器的 TCP 超时。 我已使用 TI 的 HTTP 服务器进行开发、并通过 HTTP 服务器添加了使用 WolfSSL 的安全 SSL 层。

我使用的是以下 TI RTOS 版本。

tirtos_tivac_2_16_01_14

NDK_2_25_01_11

BIOS_6_45_02_31

这是 Wireshark 的屏幕截图。

请帮我确定此问题的原因。  仅 Chrome 出现此问题。 我使用的是60.3112.113版铬 。

它适用于 Mozilla 和 Internet Explorer。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saleem、

    我建议您直接联系 WolfSSL。

    Todd