This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGEI

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626671/tm4c123gh6pgei

 TM4C123GH6PGEI 和 TM4C123GH6PGEI7之间的区别是什么

实际上 我们需要 TM4C123GH6PGEI 器件、 但没有库存

 TM4C123GH6PGEI7有库存

4、 能否使用 TM4C123GH6PGEI7而不是 TM4C123GH6PGEI

实际上 、我们使用的器件是 TM4C123GH6PGEI、从3年起、 我们的所有设计都仅基于 TM4C123GH6PGEI

6、 现在可以使用 TM4C123GH6PGEI7了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suresh、
    请使用最新的芯片修订版本"7"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suresh、
    是的、您肯定可以使用 GEI7。
    GEI 之后的特殊代码是指器件版本或与应用无关的任何其他内容(好的、更深入地说、当您的开发不考虑旧的勘误问题、但此处不考虑这种情况时、您不想使用旧的器件版本)。
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此类"销售性质"的问题最好由您(大多数)当地的销售办事处处理-您可以成功获得免费样片(有时甚至是)评估板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bruno Saraiva">GEI 之后的特殊代码是指器件版本或对应用没有实际影响的任何其他内容(好的、更深入地说、如果您的开发未考虑旧的勘误问题、则不希望使用旧的器件版本、 但这里不是这样)。[/引述]

    当然、除非"修复"导致先前的解决方法失败或引入新问题。

    一些制造商会在其 BOM 中指定器件版本 、以避免这种问题。 更改修订后需要 ECO 和验证。 他们的购买合同将指定可接受的版本。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复:发布内容和"修复不、升级不是!"  ***类似于*** (文字游戏是“脱离图表!”  您的标签超出(赦免)边界性延迟、强制我们...  (我总是删除!)

     “该死的”按钮在哪里? 怎么能允许这种不好的做法(不感觉、动机杀人、鲁莽决定)继续下去?

    不应该是"专家"这样做-而是处理(而是)一个真正的问题-例如不断的 JTAG 锁定-每天都在这里(几乎)遭受痛苦!