This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:采用 SPI 的美元

Guru**** 2588555 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626513/ccs-rm48l952-usd-with-spi

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的当前设置:

HALCoGen 4.07

- CCSv7

- RM48L952ZWT

我目前正在尝试使用 SPI 将数据存储到 uSD 卡(FAT32)。 我设法使 SPI 通信在 SPI1和 SPI2之间工作、因此现在我只需要弄清楚如何将数据从其中一个 SPI 寄存器发送到 uSD 卡。 老实说、我不知道如何使用软件来实现这一点。 我已经阅读了很多内容。 我已读取的最新信息表明我应该连接 MISO 和 CS、将它们都设置为逻辑1、并在"x"个周期内切换 SD 时钟; 周期发生后、我的软件应将 CS 线路设置为0并发送命令 CMD0。 我不太确定这是不是正确的方法;如果是、这是如何在软件中实现的? (我不确定"将 SD CLK 切换为"x"个周期数意味着什么)

感谢您的观看和考虑、

Calvin Wallen IV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题更多是关于 uSD 卡、而不是关于 RM48L952上的 SPI。 应提供有关使用 SPI 与 uSD 卡供应商的 uSD 卡进行通信的明确信息。 以下是一个很好的演示文稿(不是来自 TI)、可帮助您:
    www.dejazzer.com/.../lec12_sd_card.pdf