This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2569475 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626033/ccs-tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在其中一个项目中使用 TMS570LS3137。 我们将从 Halcogen 为此生成代码。  

我们需要.out 文件的旧 COFF 格式。 目前、我们使用的是 CCSv6.2.0和编译器 tiv 15.12.3 LTS。 当我选择 COFF 格式时、据说不支持此版本的 CGT、我必须安装 ARM CGT v5.2.x 我安装了 ARM CGT v 5.2.x、现在使用的是编译器 TI v 5.2.9。 现在、我可以选择传统 COFF 格式、但遇到以下错误:

"option --float_support=VFPv3D16在没有--abi=eabi 选项--float_support=VFPv3D16的情况下无效--abi=eabi "。

您能否帮助我解决问题、以便我可以获取旧 COFF 映像?

此致、

Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VFPv3D16仅在 eabi 中受支持。 如果必须使用 COFF、请使用--float_support=vfplib。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的回复、我们只有很少的 FPU 指令、如 FMXR FMDRR 等 当我将选项更改为 vfplib 时、出现错误"Need FPU or Neon (需要 FPU 或 Neon)"。 我想我缺少一些东西。 您能帮我解决这个问题吗、我们需要 FPU。

    另一个问题是、我是否可以使用 rtsv7R4_A_be_tiarm9.lib 作为运行时支持库、因为其他库是用于 TMS570LS3137的 eabi 库。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    COFF 中不支持硬件 VFP。 您必须使用 EABI、否则不得使用任何 VFP 指令。

    是的、rtsv7R4_A_be_tiarm9.lib 是 TMS570LS3137的正确 COFF 运行时支持库。