This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:TM4C129ENCPDT:使用 TM4C129ENCPDT 向 AWS 发送数据

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625864/rtos-tm4c129encpdt-tm4c129encpdt-sending-data-to-aws-using-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想使用 TM4C129ENCPDT 微控制器向 AWS 发送数据。 在 TM4C129ENCPDT 数据表中、提到它启用了物联网。

那么、我是否能够直接从 LAN 连接 AWS、或者我应该使用 CC3200 SimpleLink Wi-Fi?  

2. AWS 需要 HTTPS 和 MQTT 协议。 TM4C129ENCPDT 或 CC3200 是否支持这两种协议? 这两 种协议是否有任何 API?

Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nimesh、
    我们当前的物联网解决方案是通过 Exosite 实现的、适用于 TM4C129x 平台。 不支持 Amazon AWS。 TM4C129x 平台上没有适用于 AWS IoT 的驱动程序。 另请参阅以下帖子。

    e2e.ti.com/.../468725

    对于 CC3200相关问题、我建议您直接将问题发布到 SimpleLink 论坛、在该论坛您将找到最佳支持。 我发现以下帖子对您使用 CC3200与 AWS 进行通信可能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../597094
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的回复。

    我计划使用 TM4C129ENCPDT 通过 GPRS 和以太网连接 AWS。

    由于 AWS 需要 MQTT + HTTPS,TM4C129ENCPDT 是否支持它?

    我已经在代码中添加了 wolfsl 库代码、它可以成功运行。 我能够通过以太网连接 HTTPS 服务器。
    但我发现 wolfMQTT 可用于 MQTT、我是否应该再次添加此库或继续使用 wolfsl? 是否有添加 wolfMQTT 的文档。


    此致、
    Nimesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nimesh、
    我们目前不支持 TM4C129x 系列器件上的 MQTT。 但是、一个 E2E 用户发布了一些有关如何实现此目标的提示。 请参阅此帖子。
    e2e.ti.com/.../2064820
    e2e.ti.com/.../614435