This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:VIM 通道中的 DCAN LEVEL0对应于 tyo 低电平中断?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626250/tms470mf06607-dcan-level0-in-vim-channel-corresponds-tyo-low-level-interrupt

器件型号:TMS470MF06607

您好!

 

当涉及 CAN 中断时、在大多数情况下、对于中断、它被称为 CAN 中断低电平和 CAN 中断高电平、但当涉及 VIM 通道时、它表示 DCAN 0电平和 DCAN 1电平

0级是否对应于低电平、1对应于高电平? 我已选择 DCAN2 1级作为时间捕获的事件源。 我应该在哪个 ISR 中读取寄存器 FRCx?

请帮助。

此致、

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、DCAN0INT 为高电平。 它包括错误和状态变化以及消息目标中断。 DCAN1INT 是低电平。 它只有消息目标中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、他非常乐于助人

    此致、

    Shankar