This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MibSPI 从站不能接收所有数据

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626232/tms570lc4357-mibspi-slave-doesn-t-receive-all-data

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

最后、我们找到了我们的解决方案。

我们已在从 MibSPI 上选中"Chip Select Hold fc"和"Chip Select Hold"。

工作项目包括:

e2e.ti.com/.../8540.Project.zip

也许可以改进"芯片选择保持 fc"的描述(它与 HalCogen 中的"芯片选择保持"描述相同、参考手册描述中的描述不清楚)。

此致、

Alain、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、混淆了、HALCoGen 中"芯片选择保持"的描述是"在组中的每个缓冲器传输后、保持芯片选择激活"。 "芯片选择保持 fc"的描述是"在组中的最后一个缓冲器传输后、保持芯片选择激活"。 我可以建议我们将"芯片选择保持"的描述更改为 "在组中每个缓冲器的传输之间保持芯片选择有效"、如果这一点更清楚的话。