This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS1114:ETPWM TZN 的未解决问题?

Guru**** 2611015 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625189/compiler-tms570ls1114-an-unsolve-problem-about-etpwm-tzn

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:TI C/C++编译器

你好  

我想使用 ETPWM 模块 TZN 模块、但当我打开 TZ1 TZ2 TZ3时、使用 HALCoGen、我的程序将始终存在判断故障、如何避免?

我的硬件设计问题、或 TZ1 TZ2 TZ3故障机制是否无法始终将其打开?

根据数据表、TZ1、TZ2、TZ3的源极为引脚多路复用。实际上、我要实现的功能是建立 TZ1至 TZ6故障检测机制。当我配置 HALCoGen时、我尝试将 TZ1至 TZ6打开、这是一个单独的测试 TZ4、TZ5、TZ6、程序可以正常运行 将不会进入故障检测机制、但当我使用 TZ1、TZ2、TZ3时、任何配置为高电平模式的器件、一旦打开 TZ1、TZ2、TZ3、程序强制上拉。我只是想出现故障、它被拉至高电平。根据手册、当您满足特定条件(例如过流)时、 将触发 TZ、这次我将停止 ETPWM 输出。由于该测试的过流、没有合适的方法可以找到、我希望在示波器上直观地看到。
期待您的回复
邱志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,但我不理解这个问题。 请尝试重新措辞并再次提问吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bob:
    关于使用 TMS570LS1114PGE (跳闸区域(TZ)子模块)的 ETPWM 模块、我有以下问题:
    当我配置 HALCoGen:ETPWM3->: Trip、Zone、Source:select、All、my 程序代码时、添加了以下两句话:
    etpwmEnableTripZoneSources (etpwmREG3、CycleByCY_TZ4);//4 5 6.
    etpwmEnableTripInterrupt (etpwmREG3、CyclByCyclTrip);
    我的程序代码可以正常工作、并在示波器上观察到正常的 PWM 波形。 但是、当我将代码更改为它时:
    etpwmEnableTripZoneSources (etpwmREG3、CycleByCY_TZ1);//1 2 3
    etpwmEnableTripInterrupt (etpwmREG3、CyclByCyclTrip);
    我的程序代码无法正常工作、并且在示波器上观察到异常 PWM 波形。 我没有添加任何其他操作。

    2、跳闸区域子模块最后如何使用、根据手册、我仍然无法很好地使用它、在这里停留了近一个月。 根据手册 spnu515b、TZ1至 TZ3来自页面上的 GPIO MUX、我是否需要其他配置?

    主要短路或过流情况下的 OSTM,限流操作的 CBC?

    说明:我想使用 ETPWM (TZ)模块。 我想实现该功能:当检测到错误信号时、当 TZ 模块到外部时、我可以发出早期警告、PWM 模块会给出一些相应的指令、当没有故障时、我的正常 PWM 输出。

    期待您的回复。
    邱志
    2017/9/15
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的另一篇文章的答案是否解决了有关配置 TZ 引脚的问题?
    e2e.ti.com/.../625598
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bob Crosby、
    请查看另一页。
    e2e.ti.com/.../625598
    非常感谢您的回答。
    齐秋