Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好:
根据 Bob 的建议,我再次提出我的问题。
关于使用 TMS570LS1114PGE (跳闸区域(TZ)子模块)的 ETPWM 模块、我有以下问题:
当我配置 HALCoGen:ETPWM3->: Trip、Zone、Source:select、All、my 程序代码时、添加了以下两句话:
etpwmEnableTripZoneSources (etpwmREG3、CycleByCY_TZ4);//4 5 6.
etpwmEnableTripInterrupt (etpwmREG3、CyclByCyclTrip);
我的程序代码可以正常工作、并在示波器上观察到正常的 PWM 波形。 但是、当我将代码更改为它时:
etpwmEnableTripZoneSources (etpwmREG3、CycleByCY_TZ1);//1 2 3
etpwmEnableTripInterrupt (etpwmREG3、CyclByCyclTrip);
我的程序代码无法正常工作、并且在示波器上观察到异常 PWM 波形。 我没有添加任何其他操作。
2、跳闸区域子模块最后如何使用、根据手册、我仍然无法很好地使用它、在这里停留了近一个月。 根据手册 spnu515b、TZ1至 TZ3来自页面上的 GPIO MUX、我是否需要其他配置?
主要短路或过流情况下的 OSTM,限流操作的 CBC?
说明:我想使用 ETPWM (TZ)模块。 我想实现该功能:当检测到错误信号时、当 TZ 模块到外部时、我可以发出早期警告、PWM 模块会给出一些相应的指令、当没有故障时、我的正常 PWM 输出。
期待您的回复。
邱志
2017/9/15